This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422EQ1EVM:光学输入不能正常工作

Guru**** 2610795 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422EQ1EVM, DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1185148/tas6422eq1evm-optical-input-don-t-work

器件型号:TAS6422EQ1EVM
主题中讨论的其他器件: DIR9001

您好!

我 上周订购了 TAS6422EQ1EVM、对此有疑问。

我尝试将其与 USB 输入端口结合使用、它工作正常。

之后、我尝试将其与光输入端口配合使用、因为我需要将其与 ADAU1701连接、但它不起作用。

我切换了"SPDIF"按钮、指示灯"SPDIF 锁定"亮起、但没有声音。  

可以帮我解决吗?

非常感谢、

Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、

    您将需要使用示波器来检查 MCLK、SCLK、FSYNC 和 SDIN 信号。  您还可以在 PPC3中查看是否存在任何故障。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Gregg、

    感谢您的回答。 我用 USB 连接了一张工作图片,用光学连接了一张工作图片。 如您所见,当红色 LED 故障不起作用时,我会出现故障,但我不知道原因。

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如附件所示、PPC3编写"时钟故障"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、

    您的 I2S 时钟有问题。  请使用示波器测量它们并回复。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    我使用 和不使用跳线来测量 MCLK、FSYNC、SDIN1和 SCLK、但我无法测量 SCL 和 SDA、因为信号不稳定、我无法使用示波器进行测量。

    此致、

    Dorian

    不带跳线的 MCLK:

    带跳线的 MCLK:  

    不带跳线的 SCLK:  

    带跳线的 SCLK:  

    不带跳线的 FSYNC:  

    带跳线的 FSYNC:  

    不带跳线的 SDIN1:

    带有跳线的 SDIN1:  

    PurePath 控制屏幕:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      您所展示的波形看起来失真很大。 请问您是否可以将示波器的探针设置为交流耦合或直流耦合? 您可以使用直流耦合来捕获吗?

      SCLK 时钟的频率似乎加倍、正如您在使用或不使用跳线时所描述的那样。 这不应该是正确的。 请问您所指的跳线是什么 ?

      SDIN 数据的频率应与 SCLK 相似、但在您的一侧、它看起来要小得多、并且波形完全异常。 请仔细检查您的示波器设置、然后再次检查它们。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    示波器设置为交流和直流,我再次进行了如下操作:  

    GND 和时钟之间没有跳线。

    要知道我的探头是否设置得非常好,我测试了我的5V 1kHz 输出,这是可以的:  

    之后,我检查 SDIN1:  

    FSYNC:  

    SCLK:  

    SDIN 与 SCLK 设置相同(频率不同) :  

    MCLK:  

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      时钟的频率似乎没有问题、只有 SDIN 数据看起来不正确。 您是否有任何其他设备可以发送光学音频数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    我已经尝试使用其他设备发送光学音频数据、但它也无法正常工作。

    我用另一个放大器尝试了它、它工作正常。

    这真的很奇怪。  

    是否可以使用 USB 和光学接口以外的其他输入发送音频数据?  

    我需要发送 DSP 信号(ADAU1701)。

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您是否可以直接生成电时钟信号(PSIA)? 如果没有 J5/J6/J7/J8上的跳线、您可以直接发送时钟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道这是不是可能的。 好的,我该怎么做? 我的 DSP 上没有时钟信号输出。

    您是否知道这是否是我的板上的制造缺陷?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [报价 userid="548957" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1185148/tas6422eq1evm-optical-input-don-t-work/4478319 #4478319"]您是否知道这是我的主板中的制造缺陷?

    现在我无法判断、SDIN 数据的波形确实似乎存在一些问题、通常情况下、其频率应该非常高、与 SCLK 类似。 我发现您的光学输出可能使用96KHz FSYNC、我们是否能够将其更改为48kHz 并进行尝试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前在 PurePath 和输入上的频率为48kHz。 我始终具有没有音乐的波形:  

    有音乐:  

    我不知道原因、但它在 USB 中工作得非常完美。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作 USB 信号:  

    MCLK:  

    SCLK:  

    FSYNC:  

    SDIN1:  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      目前唯一可能的原因是器件 DIR9001PWQ1无法识别您的光学信号。 很抱歉、我们的团队不是该器件的专家。 您是否能够使用器件 DIR9001PWQ1提升新 Thread? 它将帮助您联系他们的生产线。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的所有回答、我将在解决问题时再次与您联系。

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    我回来是因为阿拉什告诉我。 我使用 EVM 的方式与通知中的方式完全相同、但它不起作用。

    如您所见、我认为时钟和光学输入不能正常工作。

    可以帮帮我吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能假设光学输入或 DIR9001出现故障。  我们将需要为您提供一个新的解决方案。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    我们如何才能继续?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已询问如何继续。  我会告诉你。  我将直接与您联系。

    此致、
    Gregg Scott