This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001-Q1:我的 TAS6422E-Q1 EVM 上的 DIR9001-Q1转换问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1189367/dir9001-q1-dir9001-q1-transmiting-problem-on-my-tas6422e-q1-evm

器件型号:DIR9001-Q1
主题中讨论的其他器件:DIR9001

大家好、

正如您在此主题 中看到的:https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1185148/tas6422eq1evm-optical-input-don-t-work/4480972#4480972 ,我目前正在寻找不能在 TAS6422E-QI EVM 上使用光学输入的原因。

很明显、当我在光学输入中插入时、SDIN1信号有问题。 USB 输入中的 SDIN1信号(它正在工作)看起来与光学输入中的 SDIN1信号完全不同。

DIR9001必须转换为波形 光学输入信号、但情况并非如此。

您能帮我测试 DIR9001并知道它为什么不能正常工作吗?

非常感谢、

Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPDIF 专家将于周三停用、请耐心等待、因为他的回答会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorin、您好!

    只需明确您的问题:如果  您使用的 TAS6422直接具有 来自不同来源的光学或非光学输入 、并且工作正常、但 在您使用 DIR9001并将来自 DIR9001的光学信号提供到 TAS6422 EVM 时失败、 然后、您需要探测 DIR9001发出的信号、看看与您的预期有何不同。  

    我猜您的 DIR 器件输出格式 与 TAS EVM 的要求不匹配。 请注意  数据表中的描述: “DIR9001支持以24位 I2S、24位左对齐、24位右对齐或16位右对齐格式输出 MSB 优先的 PCM 数据。 在 PLL 模式下、串行音频数据输出支持32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz 和96kHz 的采样率。 DIR9001提供的所有功能都可以直接通过控制引脚进行控制。 这意味着无需微控制器即可将其拉高或拉低、从而实现 DIR9001的完全运行。 " 此外、您还可以在 DS 的第12页中阅读有关 DIR 器件输入的一些基本要求。

    您必须完成设置(例如 、DIR 的输出格式 与 TAS 所需的输入格式相匹配)、并确保设置正确。  

    因此、您基本上需要执行以下操作:

    1-使 TAS6422 EVM 在不使用 DIR 的情况下正常工作。

    2 -绘制本例中的所有 CLKS 和数据波形

    3-现在将 DIR 设置为在其输出端生成相同的格式,但还不需要将 TAS 连接到它。 只需根据您的目标波形对其进行设置。

    4-一旦 DIR 的输出格式符合您的预期、则将其连接(发送至) TAS6422 EVM、它应该正常工作。

    我现在正在关闭此主题、但如果您有任何其他问题、请随时答复。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    我了解您的评价以及您的建议已在上一个主题中完成: e2e.ti.com/.../tas6422eq1evm-optical- input-don-t-work /4480972#4480972
    DIR 的输出与 Xmos 输入的输出与 TAS 不匹配。 知道 XMOS 的输出工作、TAS 发射声音。 因此、我不理解要测试的其他内容、上面的主题中有所有曲线。

    对您来说很好、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好、我知道 TAS EVM 可以正常工作、现在您必须确保 DIR 输出准确的格式和 CLKS。 例如、它是否需要 LJ、RJ 或 I2S?  什么是 Fs 和 Bck 以及... 有什么需求?  因此 、您需要设置 DIR 以生成该特定输出。 我列出了一些表、您应该根据 TAS EVM 所需的目标 CLKS 进行检查和设置  

    表2. 操作模式和时钟源、   

    表3. 由 PSCK[1:0]设置的 SCKO、BCKO 和 LRCKO 频率

    表7. 由 FMT[1:0]设置的串行音频数据输出格式

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我不明白我需要做什么。

    我需要对 DIR 进行编程?

    它在 tas6422evm 发送之前没有编程?

    表2-3-7是什么?

    我只想将 TAS6422EVM 与光学输入配合使用、这就是全部。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!  

    通常、当您在   EVM 上使用 DIR 或任何其他支持 IC 时、不需要对它们进行编程; 不知为何我想 使用专用的 DIR EVM 并 连接 到 TAS6422 EVM 进行调试。 因此、我上面给出的所有说明 都是针对这种情况、而不是您的情况。  您应该能够连接光缆并使用  TAS6422EVM。

    我还会使用 AP (音频精度)等其他源发送光学数据、以便您可以设置和查看输入的时钟值 。 在 AP 中、我们必须指定来自光源的数据。

    我还假设 您在切换到光学模式时,确保 EVM 上没有需要设置的开关或跳线 。

    您可以进行完整性检查并查看 当 您连接光缆时、您是否在  DIR 之前和之后在电路板上获得 I2S 信号(如果您认为电路板上的 DIR 是问题-我怀疑自己)。  如果 DIR 确实是问题所在,我认为他们的 EVM 上没有方法对 DIR 进行编程。

    请查看上述内容、同时我    将与 TAS6422的小组面对面交流、并了解我可以为您找到的内容。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、我与  TAS6422小组的几个人进行了交谈、他们都同意 EVM 不需要在 DIT 或 EVM 上的任何其他 IC 上进行任何编程。  

    建议遵循 TAS6422EVM 用户指南、如果您仍对 EVM 有任何疑问、请重新打开原始线程并要求 Gregg 查看。

    此致。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的调查。 因此、这证明问题不是来自 DIR。 我将继续与 Gregg 一起研究。
    
    谢谢 Arash! 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dorian、

    我现在要关闭此 TT。