This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:数据表中的双封装和封装尺寸

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194745/tlv320adc3101-double-package-and-footprint-on-datasheet

器件型号:TLV320ADC3101

您好!

TLV320ADC3101数据表中提供了两种适用于相同器件型号的不同封装:RGE0024B 和 RGE0024F
哪一个是正确的?

此致、
Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RGE0024B 和 RGE0024F 的尺寸略有不同。 例如、每个上的 EPAD 略有不同。  

    此致、

    其他  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道。
    但哪一个是正确的? 还是至少推荐的一个?

    此致、
    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好使用最适合您应用的帧。  

    此致、

    其他