This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:EN (使能)时序特性

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194933/tpa2011d1-en-enable-timing-characterization

器件型号:TPA2011D1

我在数据表中找不到与使能引脚相关的时序、即使能引脚置为有效后启用和禁用器件所需的时间。 我不询问启动时间、数据表中对此进行了详细介绍。 我要求在 TPA2011D1启动并运行后、必须根据命令禁用、然后再启用。 其他一些论坛问题在关于弹出声音的讨论中提到了禁用器件的30µs μ s 时间。 您能确认该编号吗? 我还需要启用时间。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    我认为您可能是指此主题: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/854943/tpa2011d1-why-doesn-t-tpa2011d1-stop-output-immediately-when-enable-pin-pull-low/3162367#3162367

    是的、如上所述、器件完成包括内部偏置充电在内的电源序列大约需要30uS。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    启用的时间是否相同?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    数据表中指定了启用时间:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    我已经看到了该参数、但不确定关断意味着什么。 观察4ms 间隔似乎是一个很大的数字、我觉得它是指一个完整 的上电周期、而不仅仅是 EN 引脚的置位。 不过、这应该是一个简单的测试。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

      该时间将同时适用于关断和下电上电。 它基本上是内部偏置和振荡器的启动时间和稳定时间。
    相对较慢的启动时间应有助于在信号路径中留出时间让串联电容器完全充电以防止瞬变。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师