This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1-Q1:如何解决噼啪/喀嗒噪声?

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1189790/tpa3111d1-q1-how-to-fix-pop-thump-noise

器件型号:TPA3111D1-Q1

您好、专家、

为设备通电时、单声道扬声器和立体声扬声器发出噼啪声。 我将 TPA3111用于单声道音频。 即使在放大器禁用模式下也会产生噪声。 请参阅放大器原理图。 噪声的来源、我无法弄清楚。

请帮助。

此致、

Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mohit

      您的原理图中的主要问题可能是电阻器 R54应使用10Ω Ω。 使用10kΩ 将锁定电源。  

      对于 INP 引脚、图片中没有显示应该有直流块电容器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、10k 电阻器存在问题、因此我卸下了它并安装了0r 电阻器。

    对于 INP 引脚、我们有左通道和右通道的馈送混频器电路、其中包含串联的电阻器和电容器。

    我是否需要在 INP 引脚之前再添加一个电容器?

    此致、

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    已尝试在 INP 引脚之前使用22uF/16V 电容器、但噼啪噪声仍然存在。

    为什么在放大器禁用模式期间单声道扬声器会弹出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit、

     您是否有启用放大器时音频输入源/ DAC 的时序信息。  大多数 PoP 是由 INP 和 INN 的阻抗不平衡造成的。 最好确保在输出 PWM 开始(~14ms)之前、INN 和 INP 在3V 的偏置电压下完全充电。  

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    当我们使用未连接输入源的控制器为器件加电1秒后启用放大器时、仍然会出现噼啪噪声。

    当我断开控制器时、由于禁用放大器、不会产生噼啪噪声。

    INP 引脚上出现2.5V 电压。

    我应该添加延迟电路还是斜升功率以使能放大器的引脚(SD)?

    如果您浏览原理图、我们将 MOSFET 用作关断引脚的开关、用于启用/禁用它。

    通过软件编程、我们尝试使用延迟来消除噪声、但没有成功。

    此致、

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    请验证电阻混频器电路、输入来自3个音频源笔记本电脑辅助、HDMI 和 USB、但我主要关注的是笔记本电脑辅助音频源。

    我观察到以下情况:

    1. 在 INP 引脚侧的电容 C141和 C142上为2.9V、
    2. 在 C141的另一侧为0V、在 C142处约为1V、
    3. 我不使用 R112、R113、R109和 R114位置的4.75K 电阻器、而是使用0欧姆电阻器、这可以略微降低嗡嗡声。

    为了平衡 INN 和 INP 的阻抗、我应该采取哪些措施/修改来消除噼啪噪声?

    此致、

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit、

    该电路将最大限度地减少我们的模拟输入器件的上电和断电弹出/点击。 尝试减小输入失配的其他方法是提高组件容差、您可以尝试将输入电容降低到1uF 或0.47uF。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    上述电路的用途是什么? 这是斜坡电路吗?  

    此致、

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    这是为了避免噼啪噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试执行该电路、但这在我们的器件上不起作用。

    还有其他可以尝试的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mohit

      Derek 目前已不在办公室、稍后将对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    音频输入电容器的值和尺寸是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电容值为1uf、尺寸为0603封装有关更多信息、请参阅我附加原理图的上述主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电容器应靠近器件。