This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5132:THD+N 与规格不匹配

Guru**** 2647265 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5086, TAS5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187832/tas5132-thd-n-cannot-match-specification

器件型号:TAS5132
Thread 中讨论的其他器件:TAS5086、鳄鱼

您好!

TAS5132V2EVM 电路板设置遵循规范 sllu106a.pdf、第3.5节。

在 CD 中应用了设置.cfg 文件 TAS5132VV2EVM_BTL.cfg 后

连接到扬声器可以听到输出结果

但是、当使用 AP 在8欧姆负载下测量 THD+N 时、输出结果无法满足 sles190规范、如第11页的图1所示。

我们将 PVDD 应用于18V、使用 AP 提供1k 音调作为 TAS5086在 TAS5132V2EVM 板中的 SPDIF 源。

是否有修改设置或环境设置步骤的建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken

      您可以在您的身边分享测试结果吗? 我们想检查数据表图的面积和差异。 通常、我们的数据表图不是来自 EVM、我们有专门的验证板来测试这些数据、电路板面积要大得多、请尝试消除器件之外的所有其他因素。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要在图1第11页的规格栏190中查看 THD+N 与输出功率间的关系。

    根据规范 sllu097第3.5节"工作序列和指示器流程"设置 TAS5086后的测试结果如下所示:

    该图由 AP 测量、EVM 的 PVDD 设置为电源提供的18V。

    因为它与一开始完全不同。 (假设开头应小于0.01%)

    EVM 连接到8 Ω 负载。

    使用 CD 中的配置文件(文件名:TAS5132V2EVM_BTL.cfg)后,AMP 重置 LED 将熄灭

    是否有任何关于环境设置的建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken

      在 AP 的滤波器的输入通道 A 上、我是否可以知道为什么使用这两个输入端口? 红色和黑色导线似乎直接连接到 EVM 的输出、Bal 输入导线的用途是什么?

     还有额外的双绞线连接在负载上、我想知道它的位置吗?  

      您的波形似乎有很大的问题。 大于1%的 THD、已经发生了严重失真。 我们首先可以检查空闲状态、什么是噪声级别。 然后播放固定频率、对输出进行 FFT 分析、检查失真频率是多少。 当您测试 THD 时、您是否在 AP 中启用了滤波器? 如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    [引用 userid="489378" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187832/tas5132-thd-n-cannot-match-specification/4479532 #4479532")在 AP 的过滤器的输入通道 A 处,我是否可以知道为何使用这两个输入端口? 红色和黑色导线似乎直接连接到 EVM 的输出、Bal 输入导线的用途是什么?[/QUERP]

    BAL 输入导线仅插入机器、在实验中不使用。

    [引用 userid="489378" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187832/tas5132-thd-n-cannot-match-specification/4479532 #4479532"]并且负载上连接了额外的双绞线、我是否可以知道它的位置?  [/报价]

    绞线是 Dupont 线、用于其他实验测试、在我们的实验中、我们使用 鳄鱼夹连接 8 Ω 负载的两端

    我们测试 MUTE FFT、结果如下:

     

    然后、我们测试-90dB/-60dB/-3dB FFT 分析仪:

    上图是-90dB FFT 结果、看起来像静音

    上图是-60dB 结果

    上图是-3dB 结果、行为看起来像0dB

    [引用 userid="489378" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187832/tas5132-thd-n-cannot-match-specification/4479532 #4479532">当您测试 THD 时、是否在 AP 中启用了滤波器? 如下所示。

     我们在 FFT 分析期间在 AP 中应用滤波器设置。

    是否有针对 TAS5132环境设置的建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken

      根据您的波形、环境噪声似乎太大、我们需要先清除这些噪声、然后再继续。 从数据表中可以看出、TAS5132的典型噪声水平介于50μV μ V 至200μV μ V 之间、我们需要保持环境噪声低于这一水平。 在您的波形中、60Hz 时有-34dBV、已经是20mV。 此外、在50kHz 至100KHz 时还有另一个峰值非常奇怪、通常在启用滤波器后、当频率高于20kHz 时、电平会快速下降。

      我们建议查看以下内容:

      1.检查电源、通常低频噪声可能来自  电源。 使用 AP 直接测试直流电源、看看我们是否可以做任何事情。

      2.拆下电路板、负载和 AP 上所有不必要的电线。 导线很容易捕获环境噪声。

      3.在 AP 中启用和禁用滤波器,比较频率扫描结果,看看它是否真正在更高的频率下工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    [引用 userid="489378" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187832/tas5132-thd-n-cannot-match-specification/4491374 #4491374"]  1.检查电源、通常低频噪声可能来自  电源。 使用 AP 直接测试直流电源、查看我们是否可以做任何事情。

    我不知道这个问题、您能否在 AP 中提供电源的测试设置?

    [引用 userid="489378" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187832/tas5132-thd-n-cannot-match-specification/4491374 #4491374"] 2. 移除电路板、负载和 AP 上所有不必要的导线。 导线可以轻松捕获环境噪声。[/quot]

    8欧姆负载的导线和测量工具的输入是干净的、测试环境如下:

    [引用 userid="489378" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187832/tas5132-thd-n-cannot-match-specification/4491374 #4491374"]3. 在 AP 中启用和禁用滤波器、比较频率扫描结果、看看它是否真正在更高的频率下工作。  [/报价]

    根据我们的实验、滤波器关闭设置如下所示:

    将左窗设置设为 none (无)或 A 加权、以进行滤波器开关关闭/打开测试。

    FFT 结果如下所示:

    这个是滤波器设置关闭结果

    这个是结果的滤波器设置、似乎没有任何变化。

    您能否提供测试环境设置脚本和 AP 的测试脚本文件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken

    [报价 userid="549917" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187832/tas5132-thd-n-cannot-match-specification/4499162 #4499162"]您是否可以在 AP 中提供电源的测试设置?

    使用相同的 FFT 分析没有问题、使用 AP 直接测试直流电源、检查 FFT 结果。 使用示波器执行 FFT 也没关系。

    如果选择滤波器不起作用、如何直接更改带宽? 可能是由您的软件设置引起的、如何联系您的 AP 供应商来帮助您解决此部件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    [引用 userid="489378" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187832/tas5132-thd-n-cannot-match-specification/4500828 #4500828">使用相同的 FFT 分析即可、使用 AP 直接测试直流电源、检查 FFT 结果。 使用示波器执行 FFT 也没关系。[/quot]

    我们使用 示波器测量电源输出 FFT:


    电源设置如下所示:

    [引用 userid="489378" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187832/tas5132-thd-n-cannot-match-specification/4500828 #4500828"]如果选择滤波器不起作用、如何直接更改带宽? 可能是由您的软件设置引起的、如何联系您的 AP 供应商来帮助您解决此部件?  [/报价]

    我们测试其他 D 类输出结果、对于 AP 的测量似乎可以

    您能否提供参考 TAS5132测试环境设置和测试设置脚本? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken

    今天、我将测量 EVM 的本底噪声并与您分享   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken

    我已经测量了 TAS5828P EVM 的本底噪声(原因是我现在没有 TAS5123 EVM、没关系)。  

    本底噪声如图所示。 正如您描述的那样、您的噪声太高、因此会影响 THD+N 结果、这似乎是因为您的电源不太好。