This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:音频放大器的效率

Guru**** 2767145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2, TPA3128D2, TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194176/tpa3128d2-efficiency-of-audio-amplifiers

器件型号:TPA3128D2
主题中讨论的其他器件:TPA3138D2TPA3131D2

大家好、

我正在评估 TPA3138D2、并担心其在低功耗下的低效率。
因此、我将考虑 TPA3128D2和 TPA3131D2。 TPA3128D2是否有效率曲线、详细信息低于5W?
此外、在12V 时 TPA3131D2是否有效率曲线?
我想知道、您是否建议在12V 使用效率方面使用任何其他放大器。

此致。
Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      如果效率是我们主要关注的问题、我们建议使用 TPA3128D2、它的频率高于其他频率。 请查看以下效率曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shadow

    感谢您的回复。
    当负载为4欧姆时、在功率扩展到低于5W 的情况下、您对效率曲线是否有任何数据?
    我已经检查了数据表上的效率曲线、但想知道您是否有详细数据。

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我检查了数据库、似乎没有与您的工作条件完全相同的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shadow

    感谢您的回复。
    我知道。

    此致。
    Ryu