This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:450ms 后加电和静音

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1193469/tpa3110d2-power-on-and-mute-after-450ms

器件型号:TPA3110D2

您好的团队:

 我的客户使用 TPA3110D2通过将1S 电池升压至12V 以实现4O5W 的输出、但我们发现器件会在450ms 后静音、在某个时间、I_Rush 是否会使 AMP 处于此故障状态?

 在此处连接 AMP 电路:

 

VBAT (3.7)至12V:

未连接扬声器的上电波形:

连接扬声器时的通电波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否检查了故障引脚? 我认为触发了一些故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gong:

     MUTE 引脚代表 FAULT + SD 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen

      从扬声器的波形来看、电源12V 和电池电压/电流似乎不稳定、这可能是问题所在。 我们还有其他电源吗? 提供器件电源并检查结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将进行检查