This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:交流输入阻抗和 ADC 输出(TDM 模式)容差

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194707/tlv320adc5140-ac-input-impedance-and-adc-output-in-tdm-mode-tolerance

器件型号:TLV320ADC5140

大家好、

1) 1)关于交流输入阻抗设置、 交流输入阻抗是否有任何容差?  然后、 会产生容差约为0.6至0.9dBFS 的 ADC 输出以及在 TDM 模式下音频总线的运行。  还是 ADC 输出本身存在容差?  

2) 2)在 TDM 模式下 、我们的设计上的 ADC 输出容差约为0.6至0.9dBFS、这是可接受还是不可接受?  

期待您的回复

谢谢、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表列出了差分输入的典型2Vrms 电平、可在 ADC 输出端提供0dBFS。

    驱动 ADC 输入的电路的源阻抗是多少?

    当数字输出读数为0dBFS 时、我建议使用示波器测量 ADC 引脚上的信号电平。