This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:关于自动增益控制设置

Guru**** 2927890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194113/purepathconsole-about-auto-gain-control-settings

器件型号:PUREPATHCONSOLE

我目前正在考虑一种控制方法来自动增加低压声音的音量。PurePath 控制台3的 GUI 设置是否可以执行任何操作?
我使用的放大器为"TAS5806"。

感谢您的支持。

石桥高鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好石 

    您可以   使用 PPC3的 DRC 功能来设置低压声音的自动音量增加。 选择区域并根据实际应用设置比率。 例如、如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    是否有一个设置可自动使音频信号中的高声压和低声压标准化?
    例如,在网络会议中,与会者的声音可能很大或很软,这些声音的音量应自动调整到相同的水平。

    石桥高鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好石 

    它需要使用 MIC 来录制语音和匹配 算法、我们没有 此程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。 谢谢你。
    我认为"DRC"和"均衡器/FIR 滤波器"是相似的、但有何区别?

    石桥高鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好石 

    "DRC"和"EQ"不相同、DRC 设置在信号触发阈值时工作、但无论   是否触发阈值、EQ 设置都工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。
    谢谢你。

    石桥高鲁