This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821:在数据表中未清除麦克风和线路输入的 PCM1821输入增益调节因子

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1821, PCM1861, PCM1822, PCM1820, PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1195113/pcm1821-pcm1821-input-gain-scaling-factor-for-mic-and-line-input-not-clear-through-datasheet

器件型号:PCM1821
主题中讨论的其他器件: PCM1861、 PCM1822、 PCM1820、 PCM1860

您好!

我想在我的设计中将 PCM1821 (无动态增益增强器功能)用作从器件、有时用作具有线路输入的 ADC、有时用作具有模拟麦克风输入的 ADC。

我的问题是:

通常有一个 PGA 用于设置 ADC 输入通道的增益、使用户能够将其用作线路或麦克风输入。

PCM1821没有任何此类规定。 那么、在从模式下、PCM1821如何设置线路/麦克风输入的比例因子?

麦克风输入是否有固定增益值、以及器件将根据输入信号电平使用的线路输入是否有固定增益值、或者麦克风和线路输入是否都将使用类似的单一直线曲线? 我能否将一个通道用于麦克风、将另一个通道用于同一芯片上的线路输入?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravindra、您好!

    感谢您的参与。 您已经注意到、PCM1821不支持 动态范围增强器(DRE)。  DRE 监控传入信号振幅、并相应地自动调整内部 DRE 放大器增益(更多信息、请参阅数据表的第8.3.6和8.3.7节)。 如果没有此功能、ADC 将读取输入端的值(无增益)、无论它是麦克风电平还是线路电平。 如果您的应用需要集成放大器、请注意 PCM1820和 PCM1822是引脚兼容的、并且具有 DRE 功能。 否则、如果 需要、有更多的 TI 音频 ADC 具有 PGA (例如 PCM1860或 PCM1861)。

    但愿这 对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    最棒的
    Andrew