This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:询问 TAS5766M PVDD 功耗规格

Guru**** 2580995 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1195094/tas5766m-asking-for-tas5766m-pvdd-power-consumption-spec

器件型号:TAS5766M

大家好、

客户希望设计 PVDD 20V 情况下的 TAS5766M。


您是否会帮助审核 并提供您对当前20V 案例的意见?

D/s 仅表示12V 和24V 情况。

 

 

 

 

感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您能否给我们发送电子邮件、告诉我们的客户和此项目的一些信息? 我们可以准备进行一些测试、但可能需要一些时间。

    请发送电子邮件至 shadow-he@ti.com 、Jesse-Ji@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    我发送项目信息。 您 的需求。 如有、请告知我们。

    感谢您的帮助!

    BR、

    SHH