This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:通风盒中扬声器的 TAS2557EVM + PP-SALB2-EVM 使用问题。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187531/tas2557evm-tas2557evm-pp-salb2-evm-usage-problem-with-the-speaker-in-vented-box

器件型号:TAS2557EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2557

你(们)好,先生  

您能否解释一下您如何处理 扬声 器中的带通气箱的扬声器?

PPC3 的第一 张图片仅显示了采用闭合式扬声器的型号 。

然后、我们的案例需要在 通气盒中使用扬声器、结果表明我们在频率响应中有两个 F0 (在第二个外转之后)。

请帮助我们检查我们可以使用的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TI 专家今天在美国休假、请耐心等待、因为我们的回复会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    通风盒扬声器需要第二个 F0。 我们的扬声器保护算法完全支持仅单谐振扬声器(闭合盒)。 对于通风盒、您可以将扬声器描述为单个 F0 (在本例中为~600Hz)、并使用陷波或窄带滤波器微调 EQ 以补偿第二个 F0。 遗憾的是、第二个 F0不会通过 IV 检测进行跟踪、但 EQ 可用作固定限幅器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    如果我想按 EQ 应用固定限制器、如何知道确切的第二个 F0值?

    当我连接带通风盒的扬声器时、由于偏移拟合误差太大、我无法到达调谐阶段。 如何使用 EQ 来保护扬声器?

    是否只有 TAS2557算法不支持通风盒扬声器、其他新放大器是否支持?
    还是所有 TI 放大器都不支持这两种模式?
    您能否推荐哪款 TI 产品可支持带通气盒扬声器的算法?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    让我在内部与我们的算法团队讨论这个项目。 我可能会在下周初发出私人信息、跟进更多详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    您是否更新了任何信息?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    很抱歉、我失去了该主题的轨迹。 让我在今天/明天内向您提供反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    有好消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    具体来说、对于通气箱的特征评定过程问题、您能否尝试仅在特征评定期间暂时关闭开口? 之后、我们可以检查算法在跟踪 F0时的行为、但我们可能必须禁用该功能(最初此功能旨在检测扬声器盒中的泄漏)。
    遗憾的是、我们的任何其他放大器目前都不支持端口或其他类型的扬声器盒专用算法。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    我已经使用类似的阻抗曲线对扬声器进行了调优。 (2个谐振频率)。 为了在特征评定期间装配模型、您可以通过从模型拟合中排除第二个谐振来解决此问题。  例如200Hz-1100Hz。

    由于您将共振频率排除在阻抗和偏移模型之外、这意味着偏移保护无法解决这一问题。 最好使用激光测量偏移、以验证偏移是否仍按预期工作

    此致、

    Arthur