This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC29:TLV320AIC29

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1196062/tlv320aic29-tlv320aic29

器件型号:TLV320AIC29

尊敬的 TI 工程师:

     在使用 AIC29的过程中、我发现音频输出通道无法从差分路径(OUT32N&SPK1)切换到另一路径(SPK2)。 我应该如何配置寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mu Shen、您好!

    感谢您的参与。 您的理解是正确的、差分配置仅在  OUT32N 和 SPK1引脚上可用。 如下所示、一次只能驱动差分或耳机驱动器。 如需更多信息 、请参阅数据表模拟输出部分的第28页。

     有关配置寄存器的信息、请参阅数据表(一些有用的部分:寄存器05h:编解码器功率控制和寄存器20h:音频控制5)

    但愿这 对您有所帮助。 如果您还有其他 问题、请告诉 我有关您的应用以及您需要如何配置器件的更多信息。  

    最棒的
    Andrew