This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:与 TAS5825M 相比的任何优势

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M, TAS5825M, TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1195993/tas5825m-any-advantages-over-the-tas5825m

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:TAS5822MTAS5825P

大家好、  

你好。 我代表我们的客户发布此查询。

我正在考虑采用 TAS5822或 TAS5825的全新音频放大器设计。 它们有许多共同的规格、但 TAS5825具有一个具有吸引力的3频带 DRC。 我是否有任何理由应该考虑 TAS5822? 例如、散热?

我正在设计具有16个扬声器和8个立体声 D 类放大器的有源扬声器阵列。 我打算在器件的限制范围内设计该产品、但它一次会发出很大的声音数小时、因此散热和其他影响长期可靠性的方面非常重要。 我更喜欢3频带 DRC、而不是2频带、但只有在所有其他重要方面都相似的情况下才会这样。 如果 TAS5822在许多方面都是出类拔萃的、我将不胜感激。

我意识到 TAS5822M 是在几年后首次推出的、而 TAS5825M 是在几年后推出的。 它们为什么采用不同的封装? 一种封装是否比另一种封装更有优势? 除了更低的价格外、TAS5822M 是否比 TAS5825M 更具优势?  

请提供建议。 感谢您的支持

此致、  

Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marvin  

    TAS5825M 具有智能放大器和 TAS5825P  H 类功能、TAS5822没有这些功能。 智能放大器功能可以保护扬声器、而 H 类功能可以具有更高的效率。 TAS5822属于我们的超值系列、TAS5825属于我们的高性能系列。 如果您不考虑价格、TAS5825可为您的应用提供更好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!


    补充 Feeney 所说的话。 与 TAS5825M 相比、TAS5822M 是一款更加简化且规格更低的器件。 下面是一些主要差异的比较表

    器件 TAS5822M TAS5825M
    过流阈值 6A 7.5A
    处理   (固定) 2频带 DRC + AGL、2个14个 BQ、96kHz 处理器采样、动态 EQ/低音增强 (灵活) 3频带高级 DRC + AGL,2×15 BQ、–声场定位器(SFS)、电平计–96kHz、192kHz 处理器采样–动态 EQ、低音增强和扬声器热/偏移保护
    裸片温度报告 1级(135) 4级(112、122、134、146)
    192kHz 音频处理 无法支持 支持
    PVDD 感测 无法支持 支持
    封装 TSSOP 38. QFN 32.

    此致、
    Luis