This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:负载诊断运行时间

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1196184/tas5411-q1-load-diagnostics-run-time

器件型号:TAS5411-Q1

您好!

TAS5411-Q1的数据表描述了负载诊断运行时间大约为229ms、但我想知道它在工艺、温度和电源电压变化时会有多大的变化。 我需要这些信息才能在软件中实现超时。 测试发现、当 PVDD 电压从5.10V 下降时、某些 TAS5411-Q1单元显示的负载诊断运行时间比229ms 长

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yokata-San、

    负载诊断与 PVDD 电压无关。  该时间可以在短路负载上拉伸。  使用数据表中的图11、如果发现负载短路、检查时间可增加5倍、从50us 增加到250us。  这是为了确保短路负载不是错误读数。

    此致、
    Gregg Scott