This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AICPUREPATH_STUDIO:AGC_MIN_CHANGE 参数

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1196516/aicpurepath_studio-agc_min_change-parameter

器件型号:AICPUREPATH_STUDIO

您好!

我正在 PurePath Studio 中设置 AGC。 我相信我理解所有参数。 但是、我不理解如何设置如图所示的 AGC_MIN_CHANGE 值。 我知道该参数是什么、但我不知道该值与实际 dB 值的对应关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您应该能够右键单击参数和/或 AGC 块并单击"帮助"按钮。 这将带您进入块的文档、并应说明如何将浮点转换为有意义的值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我一直在浏览帮助文档、但没有看到任何内容说明如何将浮点转换为有意义的值。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    好的、在这种情况下、您能告诉我们您要为哪个器件构建流程?

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在从事 TLV320AIC3262工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    dB 值只是值的20 log、即20 log (0.00625)=-44dB。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 AGC_MIN_CHANGE 值、-44dB 值是没有意义的。 该值适用于增益迟滞、该迟滞通常设置为大约-1或-2dB 的值。 这是正确的数字吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这只是用户将调优/调整的数字、但转换是直接转换、与其他参数一样。