This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:使用 PurePath Studio 的 AFC 音频反馈消除器

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1196958/tlv320aic3254-afc-audio-feedback-canceller-using-purepath-studio

器件型号:TLV320AIC3254

大家好

我测试 TLV320AIC3254以创建屏蔽语音放大 器,但我遇到了反馈问题。由于设备很小,麦克风和扬声器相对靠近。

到目前为止、我测试了下一个

  1. 使用单向更改了通用麦克风,效果更好,但当我增加目标的增益时,会出现反馈
  2. 我使用 MonoDec4xAGCIn 来控制增益并避免饱和
  3. 我还添加了一个均衡器来提高语音质量

我在互联网上阅读了几篇文章,其中一篇来自 Analog Device 的文章有一个完整的项目,他们使用了一个 NPM 过滤器,但我在 PurePath 中找不到该过滤器

如果您能提供一些提示或建议 来减少反馈、我将不胜感激。这是我们客户 要求的商业产品的原型。目前为止唯一待处理的问题是消除反馈

这里是我正在使用的当前 PurePath 块

提前感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NPM 滤波器用于回波消除应用、该器件的 miniDSP 资源不足以用于此应用、因此无法在 PPS 中使用。

    建议将 AIC3262器件用于此应用。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,pdjuandi

    感谢您的回复,我进行了快速搜索,我只能看到12uSD BGA 封装。我们还有哪些选择?

    您是否有用于取消音频反馈的示例或应用手册? 。 在购买另一个之前要确定

    最后,除了更改芯片之外,您还有其他建议吗? 如模拟电路或更简单的滤波器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在产品文件夹封装/引脚/尺寸中找到器件封装、这就是它附带的所有内容。

    由于此器件的 miniDSP 资源有限、应用手册不再可用。

    为了实现有效的 AEC、它需要自适应 NLM、因此它在 DSP 中实现、而不是模拟。

    也许您可以在线搜索并找到实现该目标的旧模拟方法、或者使用具有足够 MIPS 的外部 DSP 来满足此类应用。