请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5414B-Q1 你好。
我们正在使用 TAS5414B-Q1器件进行 AMP 设计。
如果您在设计过程中对电路有任何疑问、请与我们联系。
在 TAS514BTPHD 参考电路图中、显示了一个10uH 双电感器用于 AMP 输出。
但是、由于器件供应和需求问题、我们尝试使用两个10uH 单个电感器构建电路。 有问题吗?
此外、关于电感器选择、是否需要仔细考虑电感器规格以降低噪声?

感谢你的答复。