This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:DSP 和 AMP

Guru**** 2815085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, DRA788, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1197479/tpa3251-dsp-and-amp

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件: DRA788TAS3251

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 TPA3251和 DRA788。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

1.我要制作一个可以使用电源运行 DSP 的音频放大器。
2. 这是我认为主要部分的清单。
DSP:DRA788,AMP:TPA3251。
我将为扬声器制作一个 DSP 放大器、可通过连接这两个放大器来使用它。
两个参考板上结构的 DSP DRA788的音频输出将仅连接到 TPA3251的四个输入。
 
3.问题:
  1. DRA788找不到参考板、因此无法自行设计。
  2. TPA3251的参考板有一个电源技术规格、但是实际上没有找到一个符合该电源技术规格的电源设计。 (首先、放大器本身同时需要36V 和12V 电源。)
  3. 我不知道如何在连接 DSP 参考板和放大器参考板时构建电源结构。
  4. 该产品是用于音频、我对电源不了解、所以如果我错了、可能会导致问题。
  5. PurePath 能否为  DSP 输出创建这些音频设计和滤波器?
  6. 是否有任何其他 TI 工具可用于设置 DSP?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ray

    [引用 userid="485275" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1197479/tpa3251-dsp-and-amp ]DRA788找不到参考板、因此无法自行设计。[/quot]

    请检查是否可以使用以下电路板。

    https://www.ti.com/tool/DRA78XEVM?keyMatch=DRA788%20EVM

    [引用 userid="485275" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1197479/tpa3251-dsp-and-amp ]TPA3251的参考板具有电源规格、但实际上没有找到符合该电源规格的电源设计。 [/报价]

    客户始终需要在自己的电路板上设计电源系统。

    [引用 userid="485275" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1197479/tpa3251-dsp-and-amp "]当我连接 DSP 参考板和放大器参考板时、我不知道如何构建电源结构。

    通常从直流电源输入最高电压、或使用交流/直流模块、可在市场上购买。 然后、使用直流/直流或 LDO 器件传输所需的电压。

    [引用 userid="485275" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1197479/tpa3251-dsp-and-amp "]此产品用于音频,我对电源不了解,因此我认为如果我错了,可能会导致问题。

    电源通常不是那么困难。 只需考虑每个电压的功率级别、即可从以下链接中选择器件:

    https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/overview.html

    [引用 userid="485275" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1197479/tpa3251-dsp-and-amp ]PurePath 能否为  DSP 输出创建这些音频设计和滤波器?[/quot]

    PurePath 只能为我们的器件生成寄存器设置。 无法为 DRA788等 DSP 生成。

    [引用 userid="485275" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1197479/tpa3251-dsp-and-amp "]是否有任何其他 TI 工具来设置 DSP?

    您可以尝试提升有关器件 DRA788的另一个线程。 但是、我担心他们不会提供有关如何在 DSP 中创建音频滤波器的非常详细的信息、这应该由客户来完成、我们也无法分享任何内容。

    如果您自己无法做到这一点、我建议您直接使用数字输入器件、如 TAS3251、这会更容易。