This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:V_UVP 的最小值/最大值

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1196860/tas5711-min-max-values-of-v_uvp

器件型号:TAS5711

大家好、

我们的客户希望 在其设计中使用 TAS5711、并对 UVLO 有疑问:

d/s 只显示 V_UVP 的典型值、请见

在其系统中、该器件的标称电压为8V、因此存在一些有关 UVLO 裕度和容差的问题。

我们是否有更多有关该最大值的详细信息?

此致
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin

    PVDD 低至7.2V 将触发 UVLO、而 PVDD 高达7.6V 以上时 、TAS5711 可完全运行。 在您客户的系统中、PVDD 8V 接近 UVLO 阈值、请确保您的电源是否稳定且不会低于阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feeney、

    感谢您的反馈。

    是的、这是问题、客户知道要保持供应稳定。 但我们需要数字。
    我们是否有可以通过电子邮件/NDA 共享的更多详细信息?

    此致
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin

    我们没有推荐 PVDD 的数据、因为 PVDD 稳定性取决于您的电源设计。 当您使用高输出功率时、大电流需求将导致 PVDD 电源纹波、因此您可以在 最大输出功率下测量实际 PVDD 范围、以确保它是否会低至 UVLO 阈值。