This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:#39;6584支持8或16k 采样率吗?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1197841/tas6584-q1-does-the-6584-support-8-or-16k-sample-rates

器件型号:TAS6584-Q1

大家好、我们有一个项目使用的是'6584、在免提模式下、我们需要支持16k。 您能不能告诉我它是否在本机支持它、而只是没有在数据表中显示它? 或者、如果我们可以使用时钟配置来实现它吗?

谢谢!
Cody


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、
    抱歉、它不支持16k。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、  

    感谢您的快速响应!