This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:音频论坛:如何使用寄存器(通过 I2C)更改输出音量

Guru**** 2770095 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1198324/tas2563-audio-forum-how-to-change-the-output-volume-using-registers-via-i2c

器件型号:TAS2563

下午好!

使用 TAS2X63 EVM、我设法通过 I2C 使用微控制器配置 TAS2563并通过 I2S 向其发送声音。

现在一切正常、但我想使用 I2C 更改输出音量。

如果我使用 Pure Path Console 3、我可以看到从-100dB 到0dB 的音量控制滑块、这个滑块会改变输出音量。

如何使用 I2C 执行同样的操作? 我在数据表中找不到相应的寄存器(我想使用微控制器上的程序更改输出音量)。

此致、

Thomas TRUILHE