This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:TPA3250 AVDD 电压下冲

Guru**** 2561520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1197163/tpa3250-tpa3250-avdd-voltage-undershoot

器件型号:TPA3250

您好!

在 TPA3250的设计中、FAULT 引脚会触发为低电平、因为 AVDD 每220ms 从7.8V 降至6V。

该引脚使用1uF 电容器。 扬声器未连接。

此外、CLIP_OTW 始终处于高电平、VDD 12V 输入稳定。 原因可能是什么?

此致、

南军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjun、

    您能提供您的原理图。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    好的、我可以给您发送电子邮件吗?

    此致、

    南军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、南军

      请将您的原理图发送至 Luis (luisvf@ti.com)。  他将通过邮件为您提供支持、并在此处关闭。