This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:扬声器随机停止输出

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1195487/tas2505-speaker-stops-output-randomly

器件型号:TAS2505

先生,您好:

我们使用的是 TAS2505、但我们发现扬声器随机停止输出。

我们的扬声器为4欧姆、3W。

请参阅我们的原理图和 I2S 波形、如下所示。

CH1为 BCLK、Ch2为扬声器电流、Ch3为 SAI_SD、Ch4为 WCLK。

下图是转让成功案例。

下图是传输失败、您可以参考 Ch2、该扬声器输出电流已停止。

这些文件是我们的 int 配置和扬声器停止时的寄存器转储。

请参阅以下文件。

e2e.ti.com/.../6303.init.txt

e2e.ti.com/.../dump-data.txt

请向我们提供您的建议、并告诉我们如何解决此问题。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    您能否通过降低输入音量来检查您是否仍有停止输出? 或者使用更高的阻抗负载? 或添加串联电阻以限制电流。
    我想再次检查这是否与输出过流有关。

    根据您的示波器捕获、我假设 CH2和 CH4可能会交换、但对于扬声器电流、您能否指定 V/div 与电流(A/div)的比率?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan:

    请参阅我们的反馈、如下所示。

    1.我们以前降低了输入音量,结果很好,这可以保持扬声器输出,但输出音量不够大。

    2.如果扬声器的停止输出是通过 TAS2505的保护来实现的、请告知我们在停止扬声器输出时需要检查哪个标志?

    以及如何知道保护阈值? 您是否有公式或指南行?

    3.关于寄存器48、32dB 值与数据表的功能块不匹配、您是否建议终端客户使用该设置? 如果是、您能告诉我们您建议的最大数据库数吗?

    4.关于具有-db 值的寄存器46、您能否解释一个有关如何使用该-db 值的示例?

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    1. 感谢您的尝试、我知道音量降低了、但这有助于确定问题是否与输出功率级别实际相关
    2. 了解过流事件是否触发保护的唯一方法是读取第1页寄存器45位1中的 D 类使能位。 如果该位本身返回0、则发生过流事件。
    3. 32dB 实际上应为30dB (步长为6dB)。 虽然我建议保持尽可能低的增益、但6dB 或12dB 应该是可以的。  如果使用较高的增益电平、您应该确保输入信号实际为低电平; 在输入信号轻微增加时、输出可能会显著削波。
    4. 负 dB 值只是衰减、这意味着产生的信号幅值将更低。 由于 D 类是6dB 步进增量、因此您可以在 D 类中合并增益增量、然后使用寄存器46以0.5dB 步进对增益进行微调。

    我还想评论/请求以下几点:

    1. 您能否测量负载的输出功率? 您的功率可能会高于器件的额定功率?
    2. 仅出于调试目的、是否可以通过移除输出端的 ESD5和 ESD6进行测试? 只需检查这些是否可能与扬声器负载一起导致过流。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan:

    感谢您的反馈。

    以下问题需要您的建议。

    1.我更新了我们的声音文件供您参考。

    请告诉我们我们应该选择多少 db 吗?

    e2e.ti.com/.../3in1-voice.zip 

    请参阅下图、这是我们的功率测量结果。

    此时、我们使用原始声音文件、reg48设置32dB、reg46设置-10dB。

    此时、我们使用修改 声音文件、reg48设置32dB、reg46设置-10dB。

    3.请告诉我们如何判断保护阈值?

    我们需要知道它。

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    今天是 TI 假日。 伊凡明天将看到你的问题,你应该在48小时内得到答复。

    请稍候回复、除非我们未能及时回复您。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的反馈。

    我们将继续等待您的大力支持。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Statham、

    我比较了其中一个原始文件与修改后的文件、差异为~2.5dB。 也许您可以保留原始文件、但调整  reg46 set -13db。

    根据采集结果、输出似乎必须保持 低于1A 峰值。 也许、如果您测量扬声器阻抗、它可能会相当低、甚至低于4欧姆。
    了解负载阻抗、总模拟增益和输入信号振幅后、您可以估算输出功率/电流并根据需要重新调整模拟增益、以防止触发过流保护。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师