This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:放大器板

Guru**** 2536500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187909/tas2770-amplifier-board

器件型号:TAS2770
主题中讨论的其他器件: TAS2780

我们将在托管 Jetson GPU 的数字载波板中设计放大器。 GPU 提供用于音频回放的 I2S 接口、我们更喜欢选择 TAS2770 20W 作为放大器。 扬声器最大为8欧姆/ 15W RMS / 23 W。 放大器 IC 将由具有12V、2A 电源的载波卡供电。 放大器/声音通常不需要持续运行超过1分钟、因为其目的是提供快速的音频警报。 我们处于可行性检查的早期阶段、希望了解 TI 是否还有更好的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    您的应用是否有封装首选项?
    TAS2770似乎很适合您的要求。 TAS2780采用 Y 桥、可根据输入信号振幅从高电压轨动态转换到低电压轨、从而提高电源效率、但它仅在 QFN 中可用、而 TAS2770同时在 QFN 和 DSBGA 中可用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的及时支持、很抱歉耽误您的回复。

    我们认为 TAS2770可以继续使用 QFN。 但是、我们将考虑在此设计中使用 TAS2780、因为您提到它比另一个设计更具功效。 此外、TAS2770具有更长的交货周期、而 TAS2780-QFN 则随时可用。

    当我们将其设计为主载板的附加卡/子 PCB (托管 Jetsin Nano SoM)时、我们计划使用线对板连接器和放大器 PCB 的电缆来端接电源、I2S 和 I2C 线路。 我们也希望得到你关于这方面的建议。

    此致、

    Jayasurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jayasurya、

    关于电源线、我认为您可以考虑在主板侧添加铁氧体或其他串联滤波、在将电缆连接到子卡之前、这与 IC 引脚附近的去耦电容器无关、这是一项一般要求。 对电源电压进行适当的去耦应避免纹波通过与主板的连接传输。

    至于数字信号、我认为您也可以使用主板上连接到子卡连接器旁边的串联电阻器来终止。 确保在电路板之间共享相同的 IOVDD 和 GND 基准。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢您的长期支持。

    我们的主板可接受8V–36V 输入、并具有用于后续级的降压转换器。 我们想探讨一下使用相同电源输入(8V 至36V)的任何选项、以连接到放大器子卡。 是否有能够支持如此宽输入电压范围的单芯片解决方案? 以便我们避免使用放大器板的降压转换器。 如果没有具有如此宽输入电压范围的单芯片解决方案、DAC 和模拟放大器如何?

    由于我们的主板设计几乎是固定的、因此很难进行更改以提供串联电阻器和铁氧体磁珠。 我们在降压转换器之前的主板上有一个 EMI 滤波器。 我们现在已使用堆叠连接器而不是线对板电缆/连接器将放大器板与主板之间的互连更改。 有关此部件的任何建议也会有所帮助。

    此致、
    Jayasurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayasurya、

    今天是 TI 假日。 伊凡明天将看到你的问题,你应该在48小时内得到答复。

    请稍候回复、除非我们未能及时回复您。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayasurya、

    我不知道可以支持该宽电源电压范围的放大器。 您可以使用此链接中的筛选器来添加/删除模拟或输入设备、也可以按"电源最大值"和"最小值"列进行筛选。 无论它是数字输入放大器还是 DAC +模拟放大器的组合、您都可能需要考虑较高的最小电压或较低的最大电压范围。

    https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html#p2982=Analogue%20Input;Digital%20Input&p89=Class-D&sort=p2622max;desc

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师