This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM384:LM384N/NOPB RoHS 问题

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1197966/lm384-lm384n-nopb-rohs-question

器件型号:LM384

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

*此部件是否符合 ROHS3标准?

我 认为所有后缀 NOPB 器件都符合 RoHS 标准。

但有一点是、该器件没有任何重要信息。

可以提供一些建议吗?

非常感谢您的耐心等待。

此致、

Takashi

T4529399  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matsumura-San、

    今天是 TI 假日。 我们的团队明天会看到您的问题、您应该在48小时内得到回复。

    请稍候回复、除非我们未能及时回复您。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Matsumura-San、

    数据表的第9页显示了此器件符合 RoHS 标准的状态:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师