This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:4 Ω 扬声器

Guru**** 2813605 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1198140/tas5825m-4-ohm-speaker

器件型号:TAS5825M

大家好、

我们是否有 一个具有12V-24V 电池输入、可用于两个4 Ω 扬声器的25-35瓦扬声器放大器?

我找到了该器件 TAS5825M 、但数据表中提到了单个4 Ω 选项、分别为53W 和65W。  

是否有办法将两个4欧姆扬声器连接到此器件?

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marvin

       TAS5825M 适合您的使用条件。 两个4欧姆扬声器没问题、功率级别也可以。