This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:引脚分配检查

Guru**** 2950340 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1198522/tlv320dac3203-pinout-check

器件型号:TLV320DAC3203

大家好、

数据表 P3和 P34显示 TLV320DAC3203具有不同的引脚排列。

P3显示顶视图引脚分配;P34显示底视图引脚分配。 这些引脚分配相互冲突、您能否帮助检查哪一个是正确的、P3顶视图还是 P34底视图?

P3:

P34:

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的参与。 第3页和第34页上显示的图片不是相同的"顶部"视图。

    第一张图片(第3页)是一个引脚分配、每个引脚的名称显示在引脚顶部、并具有相应的引脚栅格位置。 引脚排列旨在从俯视图、下视图显示引脚位置、不按比例绘制。

    图片第二张图片(第34页)是封装图。 封装图旨在提供器件的尺寸和尺寸、例如物理器件上引脚的间距、如第34页所示。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    最棒的
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的反馈。

    然而、正如您在 P3引脚输出中看到的、它是顶视图、A1位于左下侧;在 P34中、它是底视图、A1也 位于左下侧; 从上视图和下视图中、A1位于同一位置、这不是真的、对吧?  

    我的问题是哪种视图是正确的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的澄清。 仔细查看此问题表明您是正确的。 第3页的引脚分配应标记为底视图。 请使用第34页上的机械制图作为正确的视图。  感谢您的 关注、我们将在下一轮数据表修订版中对其进行更改。

    但愿这对您有所帮助。

    最棒的
    Andrew