This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:有关 I2C 上拉电阻器值的问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1198968/tas2505-q1-question-about-i2c-pull-up-resistor-value

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

大家好、

我想知道如何计算 TAS2505 I2C SDA 和 SCL 的上拉电阻。

我的客户希望使用4.7KΩ Ω 将 I2C 上拉至 IOVDD=3.3V。 数据表中的原理图为2.7K。 可以使用4.7K 吗?

谢谢!