This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:通过采样率转换器将 I2S 主器件(DOUT)连接到另一个 I2S 主器件(Din)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, SRC4190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1198350/src4190-connect-i2s-master-dout-to-another-i2s-master-din-via-sample-rate-converter

器件型号:SRC4190
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204

大家好、社区

我有两个 I2S 主机配置为主机(都生成 LRCLK 和 BCLK)、我想将一台主机的音频数据输出发送到另一台主机的数据输入。

(在原点 ,计划将主机的接口连接到一个音频编解码器:TLV320AIC3204)

我没有办法在每台主机之间同步帧。

是否可以通过 SRC419x 链接主机以同步帧?  一 个主机可以提供 MCLK (8 * 256kHz)作为参考时钟。

主机 是相同的,具有相同的 Fs:8kHz,每通道16位,BCLK = 32*Fs

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    今天是 TI 假日。 我们的团队明天会看到您的问题、您应该在48小时内得到回复。

    请稍候回复、除非我们未能及时回复您。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    ,根据您的描述,我看不到使用 SRC4190执行此操作的任何问题。 有关这一点、请参阅 表1。 设置串行端口模式、应该可以继续。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    好的、感谢您的建议。

    Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴。

    此致、

    Arash