This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:在其他干净的数据输出上出现尖锐的噪声尖峰

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1802, PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1197961/pcm1802-sharp-noise-spikes-on-otherwise-clean-data-output

器件型号:PCM1802
主题中讨论的其他器件:PCM1808

对其有影响的人员、

我们目前正在开发产品的第二版、该产品使用四个 PCM1802对八个模拟输入进行采样。  一个用作主器件、并为另外三个提供位和字时钟。  系统时钟 由固定振荡器或光学 Adat 接收器提供(此选择与噪声无关)。  在第二个版本中、我们通过更改布局来缩短模拟路径的长度、看到了噪声方面的总体改进、但正如我们所做的那样、这些窄尖峰开始变得更加明显。  在48kHz 采样下、观察到其范围在17.2-23.7kHz 范围内;在44.1kHz 时也存在这些范围。  我们已经尝试将其删除了几周、并且已经尝试了我们可以想到的一切、而不是制作专用开发板。

我们观察到的情况:

  •  正如您在峰值保持图像中看到的、尖峰会根据温度变化。  这适用于正常的电路板预热、但在 ADC 附近也放置了一个丁烷打火机、并观察到类似的效果(换档方向似乎有所变化)。
  • 其他增加的噪声或合法信号似乎会降低峰值。  通过触摸音频输入、只需适当的量即可创建侧向块、这意味着会发生一些调制。  这 似乎与抖动的影响类似、只是噪声的 RMS 值大约为100 LSb、这将直接排除量化噪声。
  • 单个立体声 ADC 内的频率不一致、但可能存在一些重叠(例如 RME Hammerfall 卡上输入#14的~19kHz 峰值、该峰值可解读 Adat、如下所示)。  我们至少希望两个通道匹配。
  • 峰值频率随采样率而变化、但很难看到明确的模式。  单个 ADC 本身似乎是频率的最大决定因素、但同样很难确定。
  • 我们已经通过四种不同的 FFT 软件查看了噪声尖峰、它们都显示了它们的存在。 其中一种方法是直接捕获时间序列。
  • 示波器显示了类似的数据输出模式、因此看起来不像 Adat 发送器(CoolAudio V1401)以数字方式生成这些尖峰。  其他实验在很大程度上排除了两个 Adat IC (也是 V1402)。

我们尝试了以下操作:

  • 将 ADC 输入短接至 VREF1 (同时从任何驱动器断开输入)。  频率趋向于向奈奎斯特限值移位、但尖峰不会消失、甚至可能变得更糟。  实际上、在我们评估的噪声输入电路上、只有输入短路时才会出现尖峰。  这再次证明了其他外部噪声正在屏蔽它们。
  • 向 VREF1添加更多电容(一个较大的47uF 电解电容)。  不变。  由于空间有限、我们通常使用470nF/0402作为旁路。
  • 在驱动20-25pF 电容之前、根据 DOUT 添加一个1k Ω 串联电阻。  这使一些短噪声尖峰发生了积极变化、但不是最高的噪声尖峰达到大约-100dBFS。  该电容大于理想值、但似乎不是主尖峰的原因。
  • 在 VREF2和5V 之间添加一个1kohm/0402串联电阻器。  这增加了以前不存在的其他噪声、但对尖峰没有帮助。  我们发现这有点不寻常、但必须使用通孔旁路电容器、这可能会增加电感和/或天线效应。
  • 当上述电阻器的一端发生故障时、我们必须压住电容器以使其接触。  当压力瞬间释放时、VREF2连接断开、尖峰似乎 会在  "熔化"到较低频率时死亡。  我们拍了一个有关该效应的简短视频。
  • 打开或关闭直流滤波器旁路。  不变。  我们有时希望通过直流、因为该器 件用于音频和 Eurorack 控制信号(我们之前使用的是 PCM1808)。  该 要求确实限制了可用的 ADC 选择。
  • 尝试使用 RC 网络终止系统时钟。  不变。  此外、抖动的外部时钟不会修改与内部时钟相比的尖峰。
  • 将3.3V 和5V 电容器(分别为4.7uF 和0.47uF)移至更靠近 IC 的位置。    在不相关的噪声方面只观察到轻微的改善。

TI 或任何客户是否曾看到过这种影响?  我们似乎找不到任何像我们附加的噪声本底图;所有这些图都应用了某种信号、当然、这会掩盖这种影响。  说实话、这有点可疑。  我们使用的是24位左对齐格式和64x OSR;由于 CoolAudio IC 不支持它、我们无法升级到128x。  PCM1802来自 TLCPCB/LCSC;我们假设它们不是假冒的。  我们不确定此时如何继续、但可能愿意考虑使用不同的 ADC。  感谢您提供的任何帮助。

亚瑟

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    今天是 TI 假日。 我们的团队明天会看到您的问题、您应该在48小时内得到回复。

    请稍候回复、除非我们未能及时回复您。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为起点、PLesse 会向我发送您的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还请向我发送一个显示 您的布局的 PDF 文件

    另请指定输入时序  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay、我们必须与您私下分享原理图和布局、他们需要额外的解释。  请告诉我们如何私下联系。  此外、您能否通过"输入时序"准确地阐明您正在寻找的内容?  我们希望您能够根据我们已经提供的大量信息做出某种响应。  我们希望看到 PCM1802正常工作的本底噪声图、如果您有的话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    请发送电子邮件至 sanjay.dixit@ti.com。我 将在几个小时内尝试评论您迄今提供的信息。

    此致

    Sanjay