This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6120:单端配置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC6120EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194843/tlv320adc6120-single-ended-configuration

器件型号:TLV320ADC6120
主题中讨论的其他器件:ADC6120EVM-PDK

大家好、

我正在跟进相关问题(很抱歉、反馈过晚)。

我尝试了 、信号似乎以0为中心、而不是削波、但通过寻找与我们配置的差异、我们发现 、已启用12Hz 的高通滤波器、这不适合我们的应用。

通过此测试、我们意识到 ADC 在 滤波器之后削波信号、这是正确的吗?

我对 MICBIAS 配置有另一个问题:R59说明中描述了配置 MBIAS_VAL = 2至4、但 在可编程麦克风偏置段落中给出了"保留(请勿使用这些设置)"。 对于 ADC 单端配置、配置"4D =麦克风偏置是否设置为 VCM = IN1M 和 IN2M 的平均值"是否可以作为我们设置的解决方案?

谢谢、

此致

Arianna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的输入电路发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    这里是我们的输入电路:

    左通道和右通道是我们的输入信号(+/- 2Vpp)。
    VOCM 反馈回左通道和右通道放大器。
    VREF 不是如图所示由 VREF 引脚给出、而是由 MICBIAS 引脚给出。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢、

    此致

    Arianna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左通道和右通道在直流偏置上运行。 您能否向我发送引脚1和引脚3上波形的快照? 请将示波器放在直流耦合上进行测量。

    我也不理解以下说法。 '我们的 VREF 不是像图像中那样由 VREF 引脚给出、而是由 MICBIAS 引脚给出'。 请您解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    我在引脚1上拍摄了快照(引脚3上的快照相同)。

    如果我设置 MICBIAS = VREF (寄存器0x3b = 0x00)、我会看到:

    因此、正如预期的那样、信号位于 VREF/2偏置上、但 ADC 不会读取接近0的值、而是读取接近2^31的值。

    如果我设置 MICBIAS = IN1M (寄存器0x3b = 0x20)、我会看到:

    因此、信号以0为中心、这与我从 ADC 读取的值相同。

    如果我在此配置中应用典型信号:

    我在 数字转换的数据中也看到负极部分、因此 ADC 似乎也需要负极信号!

    关于 MICBIAS 一句、我们实际上修改了输入电路、如下所示:


    感谢你的帮助、

    此致、

    Arianna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否在寄存器0x3C 上写入值0x30?

    这应设置具有直流耦合的模拟单端输入。

     2、设置 MICBIAS = VREF (寄存器0x3b = 0x00)-正如您已经完成的那样   

       这将把 MICBIAS 设置为2.75v  

        2.75V 时的 VREF

        正如我在原理图中看到的、缓冲运算放大器的输出为 Vref。 您是否在电路中将其除以2以获得输入引脚上的 Vref/2?

    在写入1和2中的设置后,请在1kHz 时应用1Vrms 信号。 是否可以发送数字数据图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、
    我设置0x3c = 0xb8 (线路输入、20k Ω 阻抗)。 现在、我按照您的建议将其设置为0x30。

    我们需要记录的信号无法达到您建议的参数、因此我使用500Hz 和1.3Vpp 的信号进行了采集:
    这是引脚1快照:


    这是数字录音:

    如您所见、上半部分看起来是数字削波。

    关于您的问题、是的、Vref 电压除以2、以使 Vref/2作为信号的共模电压。

    谢谢、

    此致

    Arianna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应于星期一作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否要在上面的寄存器中尝试高 CMRR 模式?

    此外、输入引脚正弦波上的最高点电压是多少? 我无法确定吗?

    您还可以通过从微偏置点移除运算放大器的输入来进行实验。 将其连接到直流电压、并将此电压更改为电阻值活页夹

    4.Vref。 然后查看是否有削波消失的点。 这可能有助于我们解决您面临的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是您在下面提到的内容。  您是说我的初始配置提供了非削波输出吗?您能详细说明吗?

    我尝试了 、信号似乎以0为中心、而不是削波、但通过寻找与我们配置的差异、我们发现 、已启用12Hz 的高通滤波器、这不适合我们的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    1.你是指 R58吗? 您建议使用哪种阻抗值?

    2.最高值为1.91V,最低750mV

    3.我会向硬件部门咨询他们是否可以帮助我进行此测试、但需要一些时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果我保持高通滤波器被启用(R107 = 1)、信号被集中在0并且不被削波。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    为了绕过我们的硬件限制、我们使用 ADC6120EVM-PDK 和连接到 IN1连接器的函数发生器来安排新设置。

    我们从预设的"单端线路输入"开始、采用以下跳线配置:

    -开路:J12、J15、J19、J17、J16、 J13.
    短接:J7、J6、J5、J4


    将高通滤波器设置为"全通"滤波器、我们会看到同样的问题:
    -示波器快照(1Vrms、直流失调电压为1.375V、1kHz):

    -数字表示快照(0表示右侧黑色箭头的位置):



    为了执行您询问的实验、我们减小了直流偏移、但保持1Vrms 振幅、我们会看到削波、直到直流偏移为0V

    使用此设置、我们注意到 IN1M 和 IN1P 保持悬空时的电压= VREF/2、如果我们不将 IN1M 与 GND 引脚短接、则会看到数字0输出。 当我们短接 IN1M 和 GND 引脚(IN1P 仍然悬空)时、我们会看到接近数字最大值的连续数字信号。

    因此、在单端、ADC 似乎也作为差分工作、只是进行了不同的放大! 这是错误的解释吗?

    谢谢、

    此致

    Arianna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是选择 单端直流耦合模式。  

    2.当您说直流失调电压为0v 时、您的确切含义是什么。 您是说我们的信号正峰值为1.4V、负峰值为-1.4V 吗?

    --------

    我想在单端模式下、Vref/2的直流电压 被视为信号。 通过高通滤波器传递该电流会移除该直流分量。

    以 Vref/2 (1.375v)为中心且启用了高通滤波器的1Vrms 是否提供正确的输出?

    如果您想使用与 电路一起切换的全通滤波器、也许可以尝试将 Vref/2放置在 INM 引脚上、并将 1V rms 信号馈送到 INP 引脚、偏移为1.375v。 将输入置于差分模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="111942" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194843/tlv320adc6120-single-ended-configuration/4518460 #4518460"]1. 是选择 单端直流耦合模式。[/quot]

    是的。

    [引用 userid="111942" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194843/tlv320adc6120-single-ended-configuration/4518460 #4518460"]您是否意味着我们的信号正峰值为1.4V、负峰值为-1.4V?[/引用]

    是的、很明显、信号看起来失真、但 Vref/2似乎是允许的最大电压。

    [引用 userid="111942" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194843/tlv320adc6120-single-ended-configuration/4518460 #4518460"]以 Vref/2 (1.375v)为中心并启用高通滤波器的1Vrms 是否能提供正确的输出?[/quot]

    是的。

    [引用 userid="111942" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194843/tlv320adc6120-single-ended-configuration/4518460 #4518460"]如果您想使用随 电路切换的全通滤 波器、也许可以尝试在 INM 引脚上放置 Vref/2、并将1V rms 信号馈送到 INP 引脚、偏移为1.375v。 将输入置于差分模式[/报价]

    我同意这是方法、我会报告我们的测试结果、希望这些结果对其他人有用。

    测试1:

    • IN1M 悬空(= 1.375V)
    • IN1P =正弦@1kHz、1Vrms、集中于1.375V
    • 单端->数字信号从-100%满量程变为100%满量程
    • 差分->数字信号从-50%满量程变为50%满量程

    测试2:

    • IN1M 短接至 GND
    • IN1P =正弦1kHz、1Vrms、集中于1.375V
    • 单端->数字信号从0%变为100%满量程、但较高的部分被削波(仅显示一半信号)
    • 差分->数字信号从0%到100%满量程

    测试3:

    • IN1M 短接至 GND
    • IN1P =正弦1kHz、0.5Vrms、集中于0.687V
    • 单端->数字信号从0%到100%满量程、未削波

    因此、对于我们的应用、我们有3个选择:

    • 修补我们的硬件以保持 INM 引脚悬空
    • 使用 MICBIAS/4作为 Vocm,仅管理500mVrms
    • 将 ADC 设置为差分、并仍然管理1 Vrms (我们可能会使用这个)

    然后、我们将在下一个硬件版本中更改输入电路。

    感谢你的帮助、

    此致、

    Arianna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很开心