Other Parts Discussed in Thread: LMC567
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1189844/lmc568-replacement-part
主题中讨论的其他器件:LMC567"器件型号"我放置了 LMC568、但页面不会重新对其进行确认。
在我们的产品中、我们使用 LMC568。 看起来它是唯一的、因此需要更换部件。 我们将进行重新设计、因此不需要引脚对引脚兼容性。
RT 和 CT 为8530欧姆和470pF、因此振荡器频率约为180kHz。
我们使用它载波检测输出:它连接到处理器。
我们还使用它的输出引脚2。
因此、需要类似的电路。 因此、频率约为90kHz (osc = 180、因此 freq = 180/2)。 载波检测输出。 语音输出。 什么是兼容或类似器件?