This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA5051:FS 时的 TPA5051:8kHz

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1198358/tpa5051-tpa5051-at-fs-8-khz

器件型号:TPA5051

您好!

TPA505x 是否在8kHz 的采样频率下工作? 数据表中提到32kHz 至192kHz、但无法100%确定32kHz 是最小值。

谢谢你

Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    昨天是 TI 假日。 很抱歉耽误你的时间。 我们已经看到您的问题、并将开始为您找到答案、

    谢谢、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    TPA5051的额定工作频率似乎只有32kHz 至192kHz FS、即使是第16页的 D/S 图12也显示了这一范围。
    即使器件能够以较低的 FS 速率运行、性能也可能不符合规格、因此不建议这样做。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    感谢您的回答。

    我可能会尝试使用采样率转换器(SRC419x)。

    Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    这似乎是正确的、因此您可以在其规格范围内继续使用 TPA5051。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师