This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:使用单声道麦克风录音时 AMPS149A (DEM-PCM2912AEVM)的噪声问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DEM-PCM2912AEVM, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1197132/pcm2912a-noise-issue-with-amps149a-dem-pcm2912aevm-while-recording-with-mono-mic

器件型号:PCM2912A

您好!

在使用单声道麦克风录制音频时、PCM2912A EVK 板(AMPS149A/DEM-PCM2912AEVM)上出现噪音问题(链接:MAONO AU-400麦克风- MAONO:Flipkart.com)。

我们已经尝试过该主题中提到的 LPF 滤波器设计(PCM2912A:麦克风中的噪声-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛)、但未成功降低噪声级别。 您能否检查问题的确切位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    要检查此问题、我们需要有原理图、寄存器转储/配置脚本以及更详细的噪声说明/捕获。  

    谢谢、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们使用 PCM2912A EVK 板(AMPS149A)录制音频。 我们尚未对 EVK 板进行任何更改。 我们刚刚在3.5mm 音频插孔中插入了单声道麦克风以进行音频录制。 我已附上原理图和录音文件供您查看。

    e2e.ti.com/.../4520.AMPS149A_2800_001_29005F00_Sch.PDFe2e.ti.com/.../sample.mp3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    我知道您没有对电路板的硬件进行任何更改、但我们仍然需要知道您是如何配置器件的数字部分的。 您能否共享寄存器转储和/或启动序列?

    谢谢、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们尚未对 PCM2912A 的数字配置进行任何更改、我们正在使用 Linux 中提供的通用 USB 音频驱动程序。

     您能否指导我们如何访问这些数字配置、以便在 Linux 中转储/读取 PCM2912A 的寄存器设置?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    我使用 DEM-2912A EVM 进行了测试、您可以听到正常且无噪声的声音。

    也许可以检查音频插孔上的连接、并尝试播放音量。

    我按下了静音按钮、您会看到信号在曲目中间被静音。

    e2e.ti.com/.../Record-from-DEM_5F00_PCM2912A-EVM.wav

    此致。