This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A:具有放大器 TPA3118的8欧姆立体声扬声器的音频输出

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1197932/pcm2912a-pcm2912a-audio-output-for-8ohms-stereo-speaker-with-amplifier-tpa3118

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件:TPA3118D2

尊敬的

在我的产品中、我有立体声10W/8 Ω 扬声器、远程 CPU 板的接口为 USB。

我计划使用 USB 音频编解码器 PCM2912A 和 TPA3118D2 来驱动我的立体声扬声器。  

您能为我提供有关编解码器和放大器连接的建议吗?  

如何正确连接它们以获得良好的声音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是 TI 假日。 我们的团队明天会看到您的问题、您应该在48小时内得到回复。

    请稍候回复、除非我们未能及时回复您。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chunho、

    感谢您的耐心等待。 可在 TI 数据表的"应用和实施"和"布局"部分找到建议的原理图和布局指南。 这些是 PCM2912A 数据表中的第10和12节以及 TPA3118D2数据表中的第8和10节。  

    PCM2912A 数据表的第10节显示了耳机扬声器输出。 这些输出可用作 TPA3118D2模拟输入引脚的输入。  

    但愿这对您有所帮助。

    最棒的
    Andrew