This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择具有压缩功能的音频放大器

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1199245/selecting-an-audio-amplifier-with-compression

主题中讨论的其他器件:TAS2563

您好!

我正在寻找具有声音压缩功能的音频放大器。
适用于与耳机或扬声器通话音质更好的应用(约2W)。
理想情况下、降低高音量(大声的语音、大声喊叫、枪声)、并放大低音量(低音、低音频)。
无需出色的音质。 它将由小型电池供电。

硬性要求:
电源电压3.3V 或5V 或类似。
音频压缩
价格低廉
尺寸小

软要求:
通过 i2c 或任何方式设置音量
立体声输出 G 类或 D 类
噪声抑制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    感谢您的参与。 TAS2563符合上述硬性要求。 集成 miniDSP 可使用 TI 的 Pure Path 控制台3进行音频压缩配置。 该器件还支持一些软要求、因为它支持数字音量控制(DVC)并具有 D 类(单声道)输出。

     如果您有其他问题、请告诉我。

    最棒的
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:
    感谢您的回答。

    我正在添加我忘记包含的信息。
    我有音频模拟输入
    我还不知道我是否需要立体声、或者混频器和单声道输出是否足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    还有模拟输入选项。  TLV320AIC3268 和 TLV320AIC26 都是 满足您要求的好选择。 两者都具有模拟输入以及单声道/立体声可配置输出。  

    有关 TI 音频编解码器的完整列表和参数搜索工具、请参阅 音频编解码器产品选择|德州仪器 TI.com。

    但愿这 对您有所帮助。

    最棒的
    Andrew