This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3123D2:D 类放大器 IC 最大输入电平

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3123D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1198266/tpa3123d2-class-d-amplifier-ic-maximum-input-level

器件型号:TPA3123D2

您好!

我们有一个使用 TPA3123D2的现有设计、但需要验证它可以承受的信号输入。   我们从+24V 为所有 VCC 供电、所有 GND 处于相同的0V 电位。   我注意到绝对最大输入电压为+7V、但我相信即使在20dB 增益下、放大器也会以这样的信号失真。

您是否有数据表明放大器可以无失真地处理的最大输入信号 p-p 或 RMS 电平?   IC 用于立体声模式、因此根据2007年7月数据表的图27进行 SE 配置。

我认为最大 p-p 输出将类似于 Vcc/2、因此我可以生成一个表、例如:

  • 20dB 增益、最大输入1.2V
  • 26dB 增益、最大输入0.6V
  • 32dB 增益、最大输入0.3V
  • 36DB 增益、最大输入0.19V

但我不知道这是否正确、您能确认吗?

此外、如果放大器被过高的输入电平驱动、这会触发保护还是仅仅导致失真?

非常感谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出峰值不能高于 PVCC。 因此、如果您不想输出信号削波、则应限制输入电平。

    长时间连续可能会导致热警告或 OTSD。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您花时间回答问题。   那么、我是否正确地采用 PVcc (在我们的情况下为24V)并简单地减去增益以提供最大输入电压?  例如、24V P-P 输出(或者在没有全桥的情况下是12V P-P 吗?)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在24VPVCC 未削波情况下、最大输入值低于:

    • 20dB 增益、最大输入1.7V
    • 26dB 增益、最大输入0.85V
    • 32dB 增益、最大输入0.42V
    • 36DB 增益、最大输入0.27V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好,谢谢你们,最后我还没有那么远  感谢你的帮助。