This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择具有音频压缩功能的放大器

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1199246/selecting-an-amplifier-with-audio-compression

您好!

我正在寻找具有声音压缩功能的音频放大器。
适用于与耳机或扬声器通话音质更好的应用(约2W)。
理想情况下、降低高音量(大声的语音、大声喊叫、枪声)、并放大低音量(低音、低音频)。
无需出色的音质。 它将由小型电池供电。

硬性要求:
电源电压3.3V 或5V 或类似。
音频压缩
价格低廉
尺寸小

软要求:
通过 i2c 或任何方式设置音量
立体声输出 G 类或 D 类
噪声抑制