This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204关断引脚内部状态

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1186917/tlv320aic3204-tlv320aic3204-power-off-pin-internal-status

器件型号:TLV320AIC3204

尊敬的先生:

关于 TLV320AIC3204关断引脚内部状态的说明

当 TLV320AIC3204断电时(无电源)。

以下3个引脚的 RESET\(引脚31)、SCL/SSZ (引脚9)和 SDA/MOSI (引脚10)的内部状态是什么?

上拉电阻器至 VCC 电源。

2.下拉电阻至 GND。

高阻抗:开路。

请勾选以尽快回复。

谢谢

B.R

文森特

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    复位引脚、低电平有效、这意味着当没有电源时、会对器件施加硬件复位。 上电时、您应该会拉高。  

    SCL/SDA 引脚功能由 SPI_SELECT 决定、但是需要一个到 IOVDD 的上拉电阻。

    用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/slau266a/slau266a.pdf?ts=1673645946197&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3204)第32页中的 EVM 电路是一个很好的参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:先生

    它不是引脚应用上的 IC 电源。  

    我们询问 IC 无电源引脚内部状态。

    IOVDD 和 DVDD=0V,IC 引脚内部状态

    当 TLV320AIC3204无电源时、IOVDD 和 DVDD=0V

    以下3个引脚的 RESET\(引脚31)、SCL/SSZ (引脚9)和 SDA/MOSI (引脚10)的内部状态是什么?

    引脚内部将上拉电阻器连接到 VCC 电源。

    引脚内部连接下拉电阻器与 GND。

    引脚内部高阻抗开路。

    请勾选以尽快回复。

    谢谢

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我今天在美国度假时不在办公室、请耐心等待、因为回复会延迟。

    明天我将与编解码器专家确认 、以确定引脚是否具有 内部逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 此处参考 AIC3204的电源定序:https://www.ti.com/lit/an/slaa492a/slaa492a.pdf?ts=1674085036823

    断电时数字引脚的状态未知、一旦按照下面显示的顺序供电、复位引脚可被驱动为高电平、I2C 总线可为 SCL/SDA 提供时钟。

    复位& SCL/SDA 为开漏、它要求外部源具有状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    RESET (引脚31)、SCL/SSZ (引脚9)和 SDA/MOSI (引脚10)内部的3个引脚在 TLV320AIC3204断电时为开漏。

    RESET\(引脚31)、SCL/SSZ (引脚9)内部的3个引脚要求外部源具有状态。

    正确吗?

    请勾选以尽快回复。

    谢谢

    B.R

    非常好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如下图所示、RESET\(引脚31)、SCL/SSZ (引脚9)和 SDA/MOSI (引脚10)内部的3个引脚在 TLV320AIC3204断电时为开漏。

    RESET\(引脚31)、SCL/SSZ (引脚9)内部的3个引脚要求外部源具有状态。

    1.RESET\(引脚31)开漏:一个引脚连接至 RESET\(引脚31)的引脚,另一个引脚 GND 连接至 IC 内部 GND。

    2.SCL/SSZ (引脚9)开漏:一个引脚连接至 SCL/SSZ (引脚9)的引脚,另一个引脚 GND 连接至 IC 内部 GND。

    SDA/MOSI (引脚10)开漏:一个引脚连接 SDA/MOSI (引脚10)的引脚,另一个引脚 GND 连接 IC 内部 GND。

    以上3项是否正确?

    请勾选以尽快回复我们。

    非常感谢。

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I2C/SPI 总线配置为2线开漏接口、 引脚状态的详细信息在9.3.8.1 d/s 中进行了详细介绍 有关 I2C 总线开漏的更多信息、请参阅此应用手册:https://www.ti.com/lit/slva704

    RESET 引脚为开漏、但必须主动驱动为低电平或高电平才能正常工作。 未提供有关如何在 IC 中配置该器件的显式图示。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    RESET (引脚31)、SCL/SSZ (引脚9)和 SDA/MOSI (引脚10)内部的3个引脚在 TLV320AIC3204断电时为开漏。

    RESET\(引脚31)、SCL/SSZ (引脚9)和 SDA/MOSI (引脚10)内部的3个引脚需要外部源具有状态。

    当 TLV320AIC3204断电时复位\(引脚31)、SCL/SSZ (引脚9)、和 SDA/MOSI (引脚10)为高电平(3.3V)时。

    不会损坏部件。

    正确吗?

    请勾选以尽快回复。

    非常感谢。

    B、R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    否则可能会损坏部件。 RESET (31)在电源排序正确之前不能为高电平。 请参阅之前的回复以了解正确的排序方式并参考应用手册。

    SCL/SDA (9/10)应该被上拉至 IOVDD、但是在断电时被上拉至高电平不应该损坏部件或者中断正常运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    RESET\(引脚31)的内部引脚在 TLV320AIC3204断电(P3V3_CODEC)时为开漏。

    RESET\(Pin31)的内部引脚要求外部源具有状态。

    RESET\(引脚31)被上拉至 IOVDD (P3V3_CODEC)。

    [与 SCL/SSZ (引脚9)和 SDA/MOSI (引脚10)一样被上拉到 IOVDD ]  

    在 TLV320AIC3204断电(P3V3_CODEC)时、复位\(引脚31)被拉至低电平> 10ns 时、如下图所示。

    不会损坏部件。

    正确吗?

    请勾选以尽快回复。

    非常感谢。

    B、R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    RESET\(引脚31)的内部引脚在 TLV320AIC3204断电(P3V3_CODEC)时为开漏。

    RESET\(Pin31)的内部引脚要求外部源具有状态。

    RESET\(引脚31)与 SCL/SSZ (引脚9)相同、SDA/MOSI (引脚10)被上拉至 IOVDD。

    RESET\(引脚31)被上拉至 IOVDD (P3V3_CODEC)。 在 TLV320AIC3204断电时被拉至高电平不会损坏器件

    正确吗?

    请勾选以尽快回复。

    非常感谢。

    B、R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    对拖延表示歉意。  

    [引用 userid="540225" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1186917/tlv320aic3204-tlv320aic3204-power-off-pin-internal-status/4514541 #4514541"]

    在 TLV320AIC3204断电(P3V3_CODEC)时、复位\(引脚31)被拉至低电平> 10ns 时、如下图所示。

    不会损坏部件。

    [/报价]

    不会、它不会损坏器件。 复位必须被下拉至少10ns 以确保电源稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    RESET\(引脚31)与 SCL/SSZ (引脚9)相同、SDA/MOSI (引脚10)被上拉至 IOVDD。

    RESET\(引脚31)被上拉至 IOVDD (P3V3_CODEC)。 在 TLV320AIC3204断电时被拉至高电平不会损坏器件

    正确吗?

    请勾选以尽快回复。

    非常感谢。

    B、R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="540225" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1186917/tlv320aic3204-tlv320aic3204-power-off-pin-internal-status/4519667 #451967"] reset\(Pin31)与 SCL/SSZ (Pin9)和 SDA/MOSI (Pin10)被上拉到 IOVDD 相同。

    正确。

    [引用 userid="540225" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1186917/tlv320aic3204-tlv320aic3204-power-off-pin-internal-status/4519667 #451967"]reset\(Pin31)被上拉至 IOVDD (P3V3_CODEC)。 在 TLV320AIC3204断电时被拉至高电平不会损坏器件[/报价]

    很可能不会损坏器件、但我们建议遵循正确的电源定序以确保正常运行。