This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:故障关断

Guru**** 2520250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1196004/tpa3255-fault-shutdown

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件: TPA3116D2

我在 BTL 模式下使用 TPA3255 (低音扬声器/高音扬声器)、我看到低音扬声器通道在不同的级别和温度下关闭。 它非常不一致、很难弄清楚。 有时、关闭它需要大量的信号、有时、这是最初的一个低层次的注意事项。 我似乎没有任何模式可以看到。 更奇怪的是、有时它会以全音量播放几个小时、而不会出现任何问题。 低音扬声器为4欧姆、电源为+50V。 我已经检查了散热器连接、这似乎不是一个可能的问题、因为我在冷启动的第一个注释中看到它失败了。 我已经查看了输出电流、但没有看到任何饱和。 我们已经验证了扬声器阻抗...我能想到的一切。 它几乎看起来像是错误的过流故障。

我的原理图与 EVM 类似...因此我不确定其他地方。

当它关断时、FAULT 引脚为低电平、而削波引脚为高电平。

OC_ADJ 电阻为22k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    由于 FAULT 引脚和削波显示 发生了过载或欠压错误。  这似乎是假过流、您可以增大 BST 电容器值。 我们建议使用 BST 电容0.033uF~0.22uF、该 EVM 仅设计用于典型应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣...我在任何文档中都没有看到此信息。 我确实看到该值与 TPA3116D2搭配使用。  何时使用较小的电容器以及哪些标准会使我增加电容器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    您可以参阅此文件以获取有关 BST CAP 为何影响虚假 OC 的更多信息。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/sloa259

    我们器件的 OC 保护检测是对 MOS 导通时的电压进行采样、然后将其除以 RDS (on)、以获得流经 MOS 的电流。 如果 BST 电容器的电容不够大、MOS 将不会完全导通、导致测量的 MOS 上的电压过大、从而触发错误的 OC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须承认、我们正在推动这个 IC、尝试从它中获得我们所能的一切。 在应用手册中、它提到如果以400kHz 的频率进行开关、高达0.47uF ...我们以450kHz 的频率进行开关。 我可以把它变得这么大、还是这会导致其他问题?

    从我看到的情况来看、似乎还有一个热元件。 如果我们让它们在一 个小时左右的时间内没有信号运行、然后用大低音瞬态敲击它、它将很容易使故障条件跳闸。 此时、散热器的触摸感温较高、但可以轻松保持。 45°C 左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将 BST 电容器增加到200nF、同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    正如您所描述的、很难找到问题、 我有一些猜测和问题  

    如果这是虚假的 OC 问题、可能温度会影响 BST 电容的值、您可以尝试将 BST 电容增加到0.47uF、 但 大 BST 电容会影响器件的启动。  

    2.可能是一个真正的 OC 问题。  您能否在发生故障时分享电流波以及  原理图?  出现问题时的输出功率是多少?

    3." 在应用手册中、它提到如果您以400kHz 的频率进行开关、则高达0.47uF。。。。" 请您与我分享此应用手册的链接、我想检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.好的

    2.我认为我们没有得到接近17安电流的任何地方...今天进行实验时、我们的 DSP 限制器似乎将输出电流保持在12安以下。 我看到它远低于12安培电平。

    3.这是您引用我的应用手册中的内容,他们两次提到它:

    该应用手册是为 TPA31xx 系列编写的、因此可能是该系列的特定内容。

    我今天注意到的一点是、连接到输入端的耦合电容器是极化电解电容器、与安装方式相反。 我在两个模块上用非极化电容器替换了它们、故障已停止。 在宣布这一问题之前,我需要做更多的测试,但它看起来很有希望。 您认为这可能是故障的根本原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    如果您使用了错误的耦合电容器、并且正极连接到我们的器件、则可以正常工作、因为我们具有直流偏置。 但是、如果负极连接到我们的器件、如果输入高于我们的器件输入引脚、您就知道它有 Rick of damage cap、这可能是过流的原因。 也许您可以尝试重新出现 该错误以确保它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在修改了大约15个扬声器、反向输入电容器肯定是问题所在。 我认为这已解决。