This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5342A:数据表和 TAS5342DDV6EVM 之间的散热器支架高度差异-用户指南(修订版 A)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5342A, TAS5342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1199403/tas5342a-heatsink-standoff-height-discrepancy-between-datasheet-and-tas5342ddv6evm---user-guide-rev-a

器件型号:TAS5342A
主题中讨论的其他器件: TAS5342

我在放大器设计中使用 TAS5342A、并正在设计一个散热器、将散热器连接到顶部外露焊盘、中间有导热油脂。 在查找散热器的适当支架高度时、机械信息页面上的器件数据表(TAS5342A 100W 立体声数字放大器功率级数据表(修订版 A))显示了总高度为1.1mm +-0.1mm 的情况、 但是、在 TAS5342的 EVK 用户指南中、散热器规格(第41页)似乎显示出1.02mm +-0.01mm 的支架高度。 请告诉我该部件的散热器的正确支架高度是多少? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden

      EVM 中使用的散热器已有很长的时间、因此选择时应该没有问题。 此外、使用支架高度为1.1mm 的散热器也很好。