This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:如何在 TAS2557上禁用 OCP?

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS2557EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1198961/tas2557evm-how-do-i-disable-ocp-on-tas2557

器件型号:TAS2557EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2557

尊敬的工程师:

我的 TAS2557 EVM 由外部 MCU (STM32)接线 I2C 和 I2S 接口进行控制、不使用 PPC3。

我在 Mode2场景(PCM 输入回放+ PCM IVsense 输出)中使用 TAS2557EVM。

当我播放音乐时、如果音频音量大幅增加、Amp 将关闭。

我们猜它可能是 OCP、  

但我们希望输入音量足够高的音频源。

那么、如果可能、您能否告诉我如何禁用 OCP?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SeungKyu、

    OCP 不会被关闭。 关闭放大器不会解决音量问题、因为一旦噪声足够大、放大器就有很高的损坏风险。 您需要为扬声器提供多少功率?

    谢谢、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    我只想知道 OCP 是否可以关闭。

    感谢你的答复。

    SeungKyu Joo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SeungKyu、

    我知道。 没有禁用 OCP 的选项。

    此致、

    Jeff McPherson