This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:除重新打开 ADC 通道外、无法捕获有效的 PCM 数据

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1200509/tlv320aic3204-can-not-capture-valid-pcm-data-except-reopening-the-adc-channel

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

我们遇到的问题是、在器件通电后、编解码器有时无法捕获有效的 PCM 数据(即录制静音)。

我们的器件旨在使编解码器在器件开启后保持音频捕获和回放状态。  当需要时、主机将音频数据读取/写入编解码器。 编解码器初始化并配置为特定状态、配置完成后、主机在所有情况下都不会接触编解码器的寄存器。

我已经比较了故障情况和良好情况、寄存器的值是相同的(请参阅下面的附件)、 预计在故障情况下无法从编解码器读取有效的 PCM 数据。 但是、如果我通过第0页/寄存器81 (ADC 通道设置寄存器)重新打开(关闭然后打开) ADC 通道、编解码器将恢复正常状态并开始提供有效数据。

虽然寄存器指示 ADC 通道正在打开、但看起来在第一个位置实际上并未打开。 在打开 ADC 通道电源之前是否有任何要求或序列?

e2e.ti.com/.../codec_5F00_reg_5F00_conf.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果所有电源均已通电并启用、则寄存器不应更改、换句话说、您不需要再次设置寄存器。

    如果编解码器电源暂时关闭或禁用了第1页寄存器2 D3、我建议您检查/监控设置上的编解码器电源。

    此致。