This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6120:PurePath 中的 TLV320ADC6120寄存器问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1200367/tlv320adc6120-tlv320adc6120-register-problems-in-purepath

器件型号:TLV320ADC6120

你(们)好

我正在使用 PurePath。 版本3.2.1.

数据表显示、通道增益可设置为1D = 0.5dB、但在 PurePath 上、1D = 1dB。
如果您在 PurePath 中设置增益、则只会获得预期增益的一半。

此外、如果我比较寄存器映射、我可以在数据表中找到一些差异。

ADC6120的寄存器映射是否在 PurePath 上进行了优化?
寄存器映射是否与其他器件相混淆?

2.请告知我们是否有方法检查数据表中未列出的单个设置、例如自定义 HPF 设置。
例如、我们如何检查下面 HPF 输出的设置是否正确?
//第4页(0x04)转储
//选择第4页
   {0x00、0x04}、
//高通滤波器系数
   {0x49、0x2a}
   {0x4a、0xec}
   {0x4b、0xeb}
   {0x4c、0x80}
   { 0x4d、0xd5 }
   {0x4e、0x13}
   {0x4f、0x15}
   {0x50、0x7E}
   {0x51、0x55}
   { 0x52、0xd9 }
   {0x53、0xd7}、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我可以通过 PPC3看出您的观点。  GUI 确实只允许1dB 步长、但您可以通过在 GUI 底部打开 I2C 监视器来手动更新相关寄存器(例如0x3D)。  然后、您可以选择该窗口右上角的 I/O、例如、手动写入  w 98 3D 02  会产生0.5dB 的增益。

    至于#2、我对你想要的东西感到困惑。  您是否说 GUI 未更新?

    -Jeff