This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:MCLK 是否有时序要求?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1200372/tlv320aic3106-is-there-timing-requirement-for-mclk

器件型号:TLV320AIC3106

你(们)好

AIC3106的 MCLK 是否有时序要求? 比如占空比、上升时间、下降时间? 我在 DS 中找不到它。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    感谢您的参与。 第 8.6节"时序要求:音频数据串行接口"显示了每种模式的特定时序要求。  

     如果您有其他问题、请告诉我。

    最棒的  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    您是对的、有计时要求。 但我找不到 MCLK 的要求。

    那么、我想知道是否不需要 MCLK、或者您能帮我展示一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    很抱歉,我不理解你的问题。 正确、我们在数据表中没有为 MCLK 指定时序要求。 通常、该引脚相当稳健。 只要上升沿相当一致、就不会出现任何问题。  

    是否会使用特定的时钟? 您能否提供规格?

    最棒的

    Andrew