This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:PCM1794A DAC 音频输出二阶滤波的截止频率应为多少

Guru**** 2558110 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A, PCM1794, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1199600/pcm1794a-what-should-be-the-cut-off-frequency-of-second-order-filtering-for-the-audio-output-by-the-pcm1794a-dac

器件型号:PCM1794A
主题中讨论的其他器件: PCM1794TINA-TI

您好,Team,

我的客户对 PCM1794A 有疑问,

" PCM1794A DAC 的音频输出二阶滤波的截止频率应为多少"

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    由于音频范围为20Hz 至20kHz,因此您通常希望 保持 此频率范围 。 因此、您需要记住 FC。  您可以参阅 PCM1794用户指南、了解 在 SLEU037中实际实现采样滤波器的情况。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash Loloee

    感谢您的回复。

    我的客户还有 一个问题、期待您的帮助、

    "使用 SLEU037,频率响应曲线存在一些问题,因此我们将电容 CA21/CA24(SLEU037)从2700pF 更改为270pF,这可能会增加截止频率。 然后、FR 曲线得到了改善。 更改这两个电容器的值会产生什么影响? 是否会导致其他问题"

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ying、

    Arash 将于周三结束。 您届时将听到他的回复。 请在周四没有回复之前不要回复此消息。

    谢谢、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电容值自然会改变频率响应。 例如、您将带宽从20k 增加到40k、那么您的采样频率 也应增加以覆盖全 BW 并 满足奈奎斯特标准。(您的采样频率需要是最高输入频率的两倍以上、以避免混叠)。 您可以在 TI 培训的许多不同来源中阅读有关该技术的更多信息。 此外、您还可以在 TINA-TI 中对滤波器建模并对其进行仿真、并绘制 FFT 以查看 FS 如何折返您感兴趣的 BW。  

    此致、

    Arash