This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:有关 LDO 问题解决方案的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1200562/tas2505-questions-regarding-resolution-of-the-ldo-problem

器件型号:TAS2505

此测试最初作为支持请求提交、因此我被指示在此处发布电子信息。  为保护公司隐私、删除了原始提交中的一些应用程序详细信息。

我们生产并交付了许多 采用 TAS2505IRGER 的产品、其中 TAS2505IRGER 无响应。

发生这种情况时 、TAS2505IRGER 无法响应初始化序列、仅可通过断开并重新连接 SPKVDD 电源来恢复。 一旦 SPKVDD 电源断开并重新连接、 TAS2505IRGER 将正常工作。 从逻辑上来说、很难捕获故障、因此我还没有提供完整的调试详细信息、例如 LDO 电压、我怀疑这对于确定潜在故障原因至关重要。

当我们收集其他数据时、请针对集成 LDO 稳压器的已知问题回答以下问题

a)是否发布了有关 LDO 问题的/EN?

b)如何向客户传达 LDO 缺陷?

c)如何 从物理角度确定具有 LDO 缺陷问题的 IC?

d) LDO 缺陷是否始终存在? (与在以后的生产中引入)  

e)如何识别没有此缺陷的 IC? ("C"后缀?)

f)更正后的 IC 发货是在何时开始的?

g)弱势批次的 IC 中有此缺陷的百分比是多少?

f)这是否是所有主题 IC 中仅发生在开启事件的百分比中的缺陷? (任何有助于我们确定我们所面临的现场问题范围的信息都将有所帮助。)

g)这是否是一个可能随着时间的推移而显示为潜在故障的缺陷?

h)避免修改硬件、哪些修复最有效、以及它们在多大程度上起作用? (例如、我已经了解到在复位状态下保持 IC 至少800ms 是有用的。)

谢谢、

Gerald Cooper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    只需确认一下、您的应用程序仅使用非 Q1版本的 TAS2505、这是正确的吗?
    我将再次检查、因为大多数问题可能包含在某些质量报告中。 我可以通过私人信息直接联系、以分享更多详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他意见:根据 TI 支持人员向报告类似问题的客户提供的意见、我认为 TAS2505应用参考指南中的表3.1不正确、其中将参数 TD-r 的规格列出为10ns。 我怀疑这个 shoudl 是10ms。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我刚刚发送了邀请、以便我们可以在私人消息中共享更多详细信息、也可以在那里共享电子邮件地址并离线跟进。

    提到更长的复位时间是当时确定用于某些应用的可能解决方法之一、 但是、事实证明、所有变通办法都不适用于不同应用中的所有条件、因此我们决定从文档中删除对 LDO 的提及、以避免使用 LDO。
    将修订版应用到 IC 后、时序表将保持不变。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件对我来说效果更好。 请通过 gcooper@bdesn.com 联系我。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我刚刚通过电子邮件向您发送了一封邮件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师