This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912:使用 PCM2912或类似器件(如果有建议)需要设计设计设计设计设计设计支持

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912, PCM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1200256/pcm2912-need-a-desgin-support-for-design-by-using-pcm2912-or-similar-if-any-recommendation

器件型号:PCM2912
主题中讨论的其他器件: PCM2904

您好、先生、

我们正在开发 耳机 控制器件 、在该器件中、我们可以控制耳机的音量和麦克风静音设置(使用 MIC)。 其中、我们的一侧 USB 将连接、另一侧通过此芯片、我们可以通过单声道或立体声连接发送或接收音频、而且麦克风将与之连接。 可在任何 HID 使用时将其静音、

我们选择了2个芯片  

但我们对其中一种选择感到困惑。

1. PCM2912

2.PCB2904

请 帮助我选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heena、

    感谢您的提问。 请考虑使用 PCM2904、因为这是一款更新的器件。 另一个器件 PCM2912标记为" 不推荐用于新设计"。  

    如果您 有其他问题、请提供 有关您具体困惑的更多详细信息。

    最棒的

    Andrew